结果:找到"金航标 电子元器件 交流 USB SIM ",相关内容1000条
- 从华强北商圈起步在飞速发展的金航标
- 在华强北(huaqiangbei)核心商圈外,当年有周围众多商场和商业网点的支撑,形成完善的生态圈,大家才能来华强北,留在华强北消费,人们对华强北趋之若鹜华强北人流如过江之鲫,有了华强北生意欣欣向荣繁荣昌盛的局面。周边有名的商场有华强北深南天虹商场、华强北免税商场、华强北黄金灯饰、华强北金轮百货、华强北紫荆城、华强南龙胜吧、华强北钟表市场等、当然还有华强北藏龙卧虎风生水起的小街铺,为游客提供贴心周到的服务。金航标kinghelm(www.kinghelm.com.cn)萨科微slkor(www.slkormicro.com)总经理宋仕强总结说,华强北(huaqiangbei)的经济繁荣,是伴...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 华强北 金航标 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-26 09:51:00
- MS5182N替代AD7682
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: 电子元器件 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-04-06 15:04:00
- USB接口需求
- 金航标kinghelm专注天线连接线研发生产13年,主要包括BDS/GPS天线、WIFI天线、天线连接线、chip陶瓷天线等。kinghelm金航标(www.bds666.com)的翻盖式SIM卡座、USB类的DIP卡座应用于手机、移动终端、3C数码、车载导航等设备。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 金航标 电子元器件 交流 USB SIM 发帖人:kinghelm 发帖时间:2020-08-04 10:44:00
- USB接口需求
- 金航标kinghelm专注天线连接线研发生产13年,主要包括BDS/GPS天线、WIFI天线、天线连接线、chip陶瓷天线等。kinghelm金航标(www.bds666.com)的翻盖式SIM卡座、USB类的DIP卡座应用于手机、移动终端、3C数码、车载导航等设备。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 金航标 电子元器件 交流 USB SIM 发帖人:kinghelm 发帖时间:2020-06-18 14:17:00
- 有需要陶瓷天线,胶棒天线,各类连接线,端子座子的看过来
- 金航标kinghelm公司研发的chip陶瓷天线和滤波器系列,有KH2012、KH3216、KH5220、KH6010等型号,大量应用于蓝牙耳机tws等产品,可直接替换国外村田MURATA、TDK,台湾万诚、永业、ACX、?华科,和国内的顺络等服务好相关客户、性价比高竞争力强
- 所属专栏: 技术交流 标签: 天线 连接线 座子 电子元器件 IC 立创 金航标 发帖人:kinghelm 发帖时间:2020-05-25 15:44:00
- 【转】北斗大战GPS中国芯胜算在握!
- 最近“中国芯片”的话题火得很,我们华强北的老板娘二手老板娘们都激动的口溅唾沫脖冒青筋了,就差冲到美国给特朗普脸上挠几道血印子。我们金航标kinghelm公司一直在从事北斗芯片模块天线的研发和销售,我老宋又是华强北著名地摊经济学家,就从北斗和GPS这两套系统的芯片和应用方面,给大家做一下总结汇报吧。>>点此查看金航标产品详情<<SiRF、u-blox、联发科mtk国际技术领先的公司。美国的SiRF公司于1995年成立于美国加州,在发展迅速时年增长到300﹪,GPS芯片的出货量到达全球的70﹪。在2009年被一家英国公司收购后,由于我们国产芯片模块的快速崛起,逐渐淡出了芯...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 金航标 萨科微 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-22 16:46:00
- 【转】中国半导体产业的挑战与机遇(上)
- 大家好,我叫宋仕强,金航标kinghelm电子公司的总经理,做北斗天线和模块的。老是有人叫我金总,好尴尬的,我公司才姓金嘛,航字辈的,希望大家不要叫错了。我们还有一个做碳化硅SiC的公司,就是萨科微slkor科技了。感谢采购联盟的李总给我交流学习的机会,我今天演讲的题目是“中国半导体产业的挑战与机遇”。>>点此查看金航标产品详情<<>>点此查看萨科微产品详情<<第一、国际趋势和背景为了把这个大的题目讲清楚,我们就来向讲一下大的国际背景和回顾历史发展规律,对大家有好处,我的下一页ppt就讲的是“国际趋势和背景”。1.国际分工:其实,在这个世界上,...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 金航标 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-22 16:25:00
- 【好书下载】电子元器件检测技能速成全图解
- 本书内容以“技能速成”和“全图解”为特色,根据电子元器件检测的特点,结合操作技能要求,详细介绍了电子元器件检测所需要的知识与相关技能,内容包括:指针式万用表的使用操作、数字式万用表的使用操作、示波器的使用操作、电阻器的检测、电容器的检测、电感器的检测、二极管的检测、三极管的检测、场效应管和晶闸管的检测、集成电路的检测、常用电气部件的检测、元器件检测综合应用实例等。为了与实际工作相结合,书中还收集了大量实际案例,使读者不仅能够掌握电子元器件检测的基本技能,更重要的是能够举一反三,将操作技能灵活应用在实际工作中。《电子元器件检测技能速成全图解》以图解文、内容实用、特色鲜明,注重知识性、系统性、操...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子 元器件 检测 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-17 18:16:00
- 电子元件入门基础,常用电子元器件详解
- 1、电子元器件筛选的必要性电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,在产品的制造过程中,由于人为因素或原材料、工艺条件、设备条件的波动,最终的成品不可能全部达到预期的固有可靠性。在每一批成品中,总有一部分产品存在一些潜在的缺陷和弱点,这些潜在的缺陷和弱点,在一定的应力条件下表现为早期失效。具有早期失效的元器件的平均寿命比正常产品要短得多。电子设备能否可靠地工作基础是电子元器件能否可靠地工作。如果将早期失效的元器件装上整机、设备,就会使得整机、设备的早期失效故障率大幅度增加,其可靠性不能满足要求,而且还要付出极大的代价来维修。因此,应该在电子元器件装上整机、设备之前,就要设法把具有早期失效...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子元件 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 15:04:00
- 求一电子元件具体型号
- 肉眼目测,标号x89
- 所属专栏: 技术交流 标签: 求 电子元件 标号 发帖人:浪子小新 发帖时间:2017-08-30 11:51:00
返回